结果:找到"石英晶振 晶振 电路设计",相关内容1000条
  • 石英晶振电路设计的好坏与这5点有关
  • 石英晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。由于石英晶振在数字电路中的重要性,在使用和设计的时候我们需要小心处理,以下几点设计注意事项希望可以帮助到大家。1.晶振内部存在石英晶体,所以在受到外部撞击或者跌落的时候容易造成石英晶体断裂破损造成晶振失效。在设计的时候就要考虑晶振的可靠安装以及位置尽量不要靠近板边,设备外壳等等2.设计的时候尽量缩短晶振部分的走线,石英晶振走线和其他信号线之间保留尽量远的距离,并且推荐将晶振的外壳接地,这些措施都能更好的避免干扰。3.谨慎选择C1、C2的容值。尽量按照晶振厂家提供的推荐值设计。在满足起震要求的前提下,C1、C2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-07 15:23:00
  • 石英晶振老化有两个主要原因
  • 当购买高精度晶振时,如温补晶体振荡器(TCXO)、差分晶体振荡器(DXO),通常会出现老化率的字样。这个到底是什么意思?今天扬兴晶振原厂带大家了解晶振老化的主要原因。石英晶振老化有两个主要原因:1.晶体谐振器的频率由晶振质量决定,包括电极质量。晶振表面的污染导致质量增加,从而导致谐振器频率降低。这些污染物包括但不限于制造过程中使用的导电环氧树脂的除气作用、水蒸气和其他制造污染物。由于这些污染物是制造过程的产物,它们不受制造商采用的洁净室或层流工艺水平的影响。当在显微镜下观察时,发现石英和金属电极都是多孔的,因此可以在这些多孔腔内隐藏污染物。晶振制造商将通过利用高温真空烘烤和其他清洁工艺(如臭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 老化 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-11-28 11:04:00
  • 小尺寸石英晶振如何生产出来?
  • 小体积SMD的贴片晶振是目前市面上,最受欢迎的石英晶振产品,以前常用的49S晶振,圆柱晶振,陶瓷晶振渐渐被贴片石英晶振代替。之所以会被生产厂家们钟爱,是因为小封装的SMD晶振拥有高精度,耐高温,低负载,耐冲击性等特性,更重要的是近乎完美的符合现代高科技产品的要求。石英晶振是由水晶芯片和石英壳做成的石英晶体谐振器,俗称晶振。水晶片密度越高代表着晶体的质量越好,晶振的稳定性是石英晶振质量的首选条件。今天松季电子解析石英晶振:小体积,大制作的生产全过程。1、晶体选择:晶体分天然晶体和人工晶体。天然晶体纯度差,资源有限,而人工晶振纯度高,资源丰富,故现在生产晶振基本上多采用人工晶体。2、晶片切割:石...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-09-29 15:40:00
  • 聊一聊!晶振的结构特点
  • 晶振一般由外壳、晶片、支架、电极板、引线、IC(仅晶体振荡器有)等组成。外壳材料有金属、玻璃、胶木、塑料等,外形有圆柱形、管形、长方形、正方形等多种。晶片是从一块晶体上按一定的方位角切下的薄片,可以是圆形或正方形,矩形等。按切割晶片的方位不同,可将晶片分为AT、BT、CT、DT、X、Y等多种切型。不同切型的晶片其特性也不尽相同,尤其是晶振的频率温度特性相差较大。晶片的两个对应表面上涂敷银层,由晶片支架固定并引出电极。晶片支架分为焊线式和夹紧式两种。通常,中、低频晶振采用焊线式晶片支架,而高频晶振采用夹紧式晶片支架。晶振的工作原理基于晶片的压电效应(晶片两面加上不同极性的电压时,晶片的几何尺寸...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 结构 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-08 11:46:00
  • 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
  • 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
  • 尺寸重要吗?晶振小型化的电路设计要点
  • 你知道吗?小型化已经是电子行业的一个持续趋势。那么,石英晶体尺寸减小会在电路设计过程中引起不同的问题。为了帮助解决这些问题,本文重点介绍对缩小石英晶体尺寸时对电路设计有什么要注意的。一、频率晶体的尺寸越小,谐振频率就越高。对于石英来说,石英毛坯的厚度与谐振频率成反比关系。这意味着当晶片变薄时,频率会增加。相反,这意味着需要更厚的空白来获得更低的频率。因此物理上石英晶体(指无源谐振器)在2.0x1.6mm封装中提供不能低于16MHz的频率或在1.6x1.2mm封装中不能提供低于24MHz的频率。在电路设计中,从较大尺寸的石英晶体更换到较小尺寸的石英晶体时需要考虑到这一点。二、等效串联电阻较小晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 尺寸 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-18 14:28:00
  • 科普!最全的石英晶振发展史
  • 晶振作为电子产品的重要组成部分想必大部分人对晶振了解不多那么,石英晶振的发展历史有多长?一起来看看石英晶振的发展里程碑时间线⬇#01启蒙期:技术启蒙初级产品出现1880年,居里兄弟研究石英水晶片时,发现在晶片上施加机械应力时,就会产生电荷的偏移,提出压电效应这个概念。压电效应1918年,朗之万研究了使用从石英晶体切割的板来开发用于探测潜艇的早期声纳系统。在这项工作中,朗之万使用X切割石英板来生成并检测水中的声波。1921年,卫斯理大学的凯蒂教授为石英晶体振荡器申请了专利。对于这项专利,他使用石英晶体谐振器来控制振荡器的频率,他还描述了使用石英条和板作为频率标准和滤波器。人们普遍认为,凯蒂是第...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发展 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-26 09:28:00
  • 石英晶振没有信号输出怎么办?6招教你如何解决!
  • 石英晶振,作为电子产品中必不可少的电子元件,日常使用过程中遇到石英晶振没有信号输出却不知从何下手解决?小扬整理相关资料给大家分享如何解决晶振没有信号输出的问题。步骤1请使用示波器或频率计测量石英晶振的两个端子输出的信号。如果没有信号输出,请按照步骤1至步骤4执行检查。如果晶体输出端(Xout)有信号输出,但输入端(Xin)没有信号输出,请按照步骤5到步骤6检査石英晶振。步骤2请卸下石英晶振并测试其频率和负载电容,以确定它们是否会使用专业测试机器振动并符合您的规格。也可以将其发送给供应商,让他们进行测试。步骤3如果发生以下任何一种情况,石英晶振不会振动,其负载电容不符合您的规格,或者当前频率与...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 信号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:25:00
  • 如何测量晶体振荡器的老化?
  • 什么是晶体振荡器老化?石英晶体频率在一段时间内的微小变化称为老化。每当将晶体用于应用时,总是要考虑到这种影响。衡量晶体振荡器的老化并不是一件容易的事。加速老化用于通过将设备置于较高温度并定期测量频率来测量设备的真正老化。例如,将设备在85°C下放置30天,在105°C下放置168小时,相当于在室温(即25°C)下放置一年。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 荡器,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-09-30 09:35:00
  • 石英晶体切割(一):几种切割工艺介绍
  • 所谓晶体切型,就是对晶体坐标轴某种取向的切割。石英晶片的切型有很多种,不同的切型其物理性质不同,切面的方向与主轴的夹角对其性能有重要影响,比如:频率稳定性,活性水平,Q值,温度系数等。水晶振动子的各种切断角度在为射频电路设计或其他应用定义特定晶体的规格时,通常需要定义切割的石英晶体。出现包括AT-cut,CT-cut和SC-cut在内的术语,选择正确的切割可能会对性能产生重大影响。水晶切割基本知识石英晶体结构复杂,但所有晶体都相同。相对于空白晶体的x,y和z轴,有无数种切割方法。天然石英晶体石英晶体像其他压电材料一样是各向异性的。这意味着它的许多特性(包括机械,电和光学特性)都取决于主轴。因...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 工艺 体谐 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-01-26 18:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: